This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21540:浸入式冷却分析的风险

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397772/ucc21540-risk-for-immersion-cooling-analyzement

器件型号:UCC21540

工具与软件:

各位专家、您好!  

我是 Erick、台湾销售人员、如果 UCC21540有浸入式冷却的风险、我希望请求您的帮助进行分析、或给我任何反馈。

浸入式冷却过程将服务器浸泡在非导电液体中,通过直接接触热部分和液体流动传导热量,消除了散热部分的需要。

以下信息可帮助您分析 选择性浸入式冷却中的冲击放置装置。

  1. 浸入式冷却过程、  
    https://2crsi.com/immersion-cooling
  2. 我们客户使用的解决方案是 Noah 3000,它由100%全氟 onene 环氧树脂组成
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erick、

    关于 UCC21540与上面突出显示的浸入式冷却解决方案的材料兼容性、请参考 此网站通过、您可以查找任何 TI 器件的材料成分。 利用此信息判断它是否适用于您的解决方案。 通常、TI 对我们的大多数器件使用标准封装、因此器件与冷却化合物中化学品的相互作用可能不会出现异常行为。

    最后、请参阅上 UCC21540的绝缘规格 数据表第7页. 几乎所有这些规格都是在空气中测量的、但有些规格是在电介质中测量的。

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    好的、非常感谢您的帮助