This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV743P:反向供电是否正常?

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398129/tlv743p-is-reverse-powering-ok

器件型号:TLV743P

工具与软件:

在输入悬空且未连接任何有效电源的情况下、是否可以在 TLV74333输出端提供3.3V 电源?

在本例中、器件内部的体二极管似乎导通、我们也可以在输入端测量3.3V 电压(反向供电)。 EN 还连接到 Vin、因此我们想知道这种情况是否会对器件造成某种程度的损害?

这种异常情况的原因是、我们在 TLV743的输出端有一个供电的编程接口连接器、该连接器在出厂编程期间供电、但 TLV743的输入端没有有功功率。

BR、

Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Walter、

    感谢您的提问。

    我认为这里的大问题是反向电流可能会损坏器件。  

    尤其是由于该器件没有反向电流保护功能、我会让客户知道、该器件在输出端强制施加电压时、确实有可能因反向电流而损坏。

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    Hannah