This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22677:内部短路导致灾难性故障

Guru**** 2505525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385764/lm22677-internal-short-circuit-causing-catastrophic-failure

器件型号:LM22677

工具与软件:

您好!

我在使用 LM22677-ADJ 降压转换器的设计中遇到了一个问题、该问题似乎很零星。 该设计在电路板上使用其中3个降压转换器、将26.5V 降压到19V、12V 和5V。 每个器件的典型输出电流约为1A。  第一轮原型板正常工作、在高达4A 的负载下具有稳定的输出电压。

在一个(共5个) Beta 板上、用于12V 电源轨的降压转换器 IC 发生灾难性故障、从 IC 吹出一个孔。 我发现 GND 和 SW 之间的肖特基二极管也发生了故障、并假设这以某种方式超过了其反向电压额定值、发生了故障、且 SW 短接至 GND、从而导致 IC 发生故障。 同时更换 IC 和二极管解决了问题、并且该主板仍正常工作。

今天、使用19V 电压轨的第三轮电路板上再次出现了问题。 IC 以相同的方式出现故障、有一个孔穿过 IC 熔断。 我已经再次检查过所有引脚都不会超过额定电压、而且上电时在输入端看不到任何电压尖峰。 其中一种 IC 一旦正确加电、我从未见过故障、这使我认为 IC 本身可能存在问题。

任何意见或帮助都很棒!

谢谢!

插孔

降压原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我今天很忙、无法回答该主题。 很抱歉响应延迟。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    您是否排除了肖特基二极管是问题所在的可能性? 您看到器件有任何奇怪的开关行为吗?

    谢谢!
    Andrew