This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117:浸入式冷却分析的风险

Guru**** 2382120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397777/tlv1117-risk-for-immersion-cooling-analyzement

器件型号:TLV1117

工具与软件:

各位专家、您好!  

我叫 Erick、是中国台湾地区的销售人员、如果 TLV1117IDCYR 存在 浸入式冷却风险、希望请求您提供有关分析方面的帮助、或给我任何反馈。

浸入式冷却过程将服务器浸泡在非导电液体中,通过直接接触热部分和液体流动传导热量,消除了散热部分的需要。

以下信息可帮助您分析 选择性浸入式冷却中的冲击放置装置。

  1. 浸入式冷却过程、  
    https://2crsi.com/immersion-cooling
  2. 我们客户使用的解决方案是 Noah 3000,它由100%全氟 onene 环氧树脂组成
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erick、

    我在研究这个。 请给我几天时间、从我们的封装专家那里了解一些见解。

    ~ Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、亚伦

    好的、非常感谢您的帮助、如果有任何建议、请随时告诉我、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erick、

    我就这一主题与我们的专家进行了交谈。 由于我们不会让器件接受浸入式冷却、因此我们无法评估其可靠性的影响。 我建议您查看 这里器件的构成。 另外请记住、这是一种 MSL 2器件、有可能会有一定程度的渗透到器件的引线框中。

    ~ Aaron