工具与软件:
是 在数据表输入电流还是输出泄漏(误差放大器 fb)中定义了 I_FB?

如果是其输入、请使用以下公式:
R1 + R2≤VOUT /(IFB× 100)
结果
- 典型值为0.01uA 时、电阻器应< 750KR
- 电阻器的最大值为0.1uA、而电阻器应小于75kr
但是、如果我们使用的电阻器< 75kr、I_FB 可能会高于其限值(可能不会、但...)
我认为在750K < R < 75K 之间设计电阻器比较合适?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
是 在数据表输入电流还是输出泄漏(误差放大器 fb)中定义了 I_FB?

如果是其输入、请使用以下公式:
R1 + R2≤VOUT /(IFB× 100)
结果
但是、如果我们使用的电阻器< 75kr、I_FB 可能会高于其限值(可能不会、但...)
我认为在750K < R < 75K 之间设计电阻器比较合适?
谢谢
Tommy、您好!
IFB 参数是一种输入测量、通常、我们建议使用 IFB 最大值( 此器件的0.1 µA)进行此计算以限制或 最大程度地减小输出电压误差 . 至于电阻值、要接收最佳输出电压、 R1和 R2之和应小于75k Ω 、基于您所需的0.75V 输出。对于其他电压选项、只要您使用 IFB max 进行计算、您的电阻值就会发生变化。
希望这对您有所帮助、
豪尔赫
Tommy、您好!
实际上、增大 R2将减小 FB 电流量并提高 VOUT 精度。 现在、您必须记住、较大的电阻器网络可能会影响输出的稳定性和准确度。 为帮助解决精度和稳定性问题、我们通常建议:
1) R2 > R1
2) R1 + R2≤VOUT /(IFB× 100)
之后这两个会降低 FB 电流并提高 VOUT 精度。
为了获得更好的解释、您可以通过 TPS7A1408到可变 Vout 和稳定性检查的设计灵活性了解更多这方面内容。
希望它得到很好的使用!
此致、
豪尔赫