This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25985:QOD 未按预期工作

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398821/tps25985-qod-not-working-as-expected

器件型号:TPS25985

工具与软件:

我将 TPS25985用作主要电子保险丝。 没有堆叠。 我的问题是:使用166 μ F 输出电容时、在我将 EN 降至0V 后、12伏输出需要近10秒的时间来衰减。 我认为快速输出放电不起作用。  

对于20.6mA QOD、我预计衰减可能会是0.2秒。  我怎么了? BTW、输出是另一个负载开关、其输出下降速度比 TPS25985电子保险丝的输出快得多。

黄色迹线是 TPS25985的输出、绿色迹线是 TPS25985之后第二个负载开关的输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2级电子保险丝未禁用。 仅禁用第一个电子保险丝。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    请遵循此。 在 VSDF 和 VUVLOF 之间保持 EN。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我漏掉了那个。 VSD (F)为0.8V、VUVLO (F)为1.09V。 要使 QOD 正常工作、我必须将 EN 保持在1V 至少4.5ms。 我是唯一一个发现这一要求有点奇怪的人吗?