This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:IC 功能检查

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160, UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399893/ucd90160-ic-function-check

器件型号:UCD90160

工具与软件:

你(们)好

请参阅 UCD90160的软件功能:

UCD90160能否支持灵活的上电序列配置? 它在上电期间由外部信号_A 控制。
在上电过程中、PWR3/PWR8由 PWR2控制、进而控制后续级电源的上电。
SIGNAL_A:控制上电、PWR1->PWR2_>PWR3->PWR4->PWR5->PWR6->PWR7->PWR8->PWR9->PWR10

2.断电顺序可由不同的控制信号控制,以控制具体的断电顺序。
例如、控制上电的 Signal-A 仅控制一些同时断电的电源、控制一些同时断电的电源。
断电时、它可以支持非上电控制信号(Signal_A)、例如 Signal_C、用于断电序列控制。
SIGNAL_A:控制断电、PWR1
PWR2
PWR5>>PWR4->PWR3
PWR6
PWR7

SIGNAL_C:控制电源关闭、PWR5->PWR4_>PWR3

谢谢!

Boyan