This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950无输出 PWM

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399230/ucc28950-ucc28950-no-output-pwm

器件型号:UCC28950

工具与软件:

您好、

我目前正在研究 UCC28950控制器、用于 DCDC 的 PSFB 设计、

我已经按照附加的原理图组装了控制器板,并尝试在不连接功率 MOSFET 的情况下检查 PWM 波形(OUT A~ D)。

UCC28950不会产生任何 PWM 输出。 正在尝试采集 UCC28950的引脚电压、

 VCC =12V、Vref = 5V、EA+= 2.5V、EA-=0V  

在获取斜坡型电压时(附加的波形)、根据数据表、SS /EN 引脚处的电压应为0.55V  

在 COMP 处还将获取脉冲波形(附加的波形)  

在同步引脚上看不到输出..

您能帮助确定问题并提供反馈吗?

谢谢 、e2e.ti.com/.../ISOLATED_5F00_DC_2D00_DC-Control_5F00_Circuit.pdf

此致、

Vikas  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、我们会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您的问题是您要测试包含反馈的开环。

    为了测试器件开环、我将删除所有反馈组件。  然后、您要将 EA -连接到电压放大器输出、形成一个电压跟随器。

    然后、您将使用一个 5k 欧姆电阻器和一个10k 欧姆、100匝电位器构建一个从 Vref 到 EA +的电压分压器。  您可以将5k 欧姆的电位器从 EA +置于 VREF、并将10k 欧姆的电位器从 EA +置于地。  这样您就能够调整电压放大器(即 FET 至 PWM 比较器)的输出电压。  通过调整该电压、您能够调整 UCC28950的占空比。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、