This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51420:LMR51420XFDDCR

Guru**** 2507775 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390624/lmr51420-lmr51420xfddcr

器件型号:LMR51420

工具与软件:

我使用 TI Power Design (Power Designer (TI.com))设计电路。

音频:VIN:24V Vout:12V Iout:2A

我选择了以下设计。  

 

芯片上电(LMR51420 μ s 时)。Ω 短路?为什么 μ s

)电感(15uF=>100uF 后、芯片(LMR51420)可以正常工作。

改变电感的方式是否正确?

您能告诉我(什么正确的方法来)防止芯片' LMR51420 '发生短路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M S:

    您能优化一下布局和原理图吗?

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、m s:

    您是否能够发送您使用的电感器 p/n?

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    SLO1350H150MTT。

    谢谢!

    ms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MS:

    嗯。 您是否试用了另一家供应商提供的15 μ H 电感器? 我不明白为什么它不起作用。

    谢谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MS:

    我有一段时间没有听到你的声音。 我将关闭该线程。

    谢谢!
    Andrew