请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR51420 工具与软件:
我使用 TI Power Design (Power Designer (TI.com))设计电路。
音频:VIN:24V Vout:12V Iout:2A
我选择了以下设计。

芯片上电(LMR51420 μ s 时)。Ω 短路?为什么 μ s
)电感(15uF=>100uF 后、芯片(LMR51420)可以正常工作。
改变电感的方式是否正确?
您能告诉我(什么正确的方法来)防止芯片' LMR51420 '发生短路吗?