This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:PMP21529、TIDA-00653或其他设计

Guru**** 2504525 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP21529, TIDA-00653

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398845/ucd3138-pmp21529-tida-00653-or-other-design

器件型号:UCD3138
主题中讨论的其他器件:PMP21529TIDA-00653

工具与软件:

大家好、我们对采用锂电池的电池应用的 PMP21529和 TIDA-00653参考资料感兴趣。 我 认为这是我们设计输入的一个很好的起点:

直流输入最小值- 12V、最大值- 15V  

蓄电池充电电压- 16.8V

电池充电电流-最小5A、最大60A

如果直流 IN 将降压/升压从电池折叠至14V 至200A 并持续30秒、则补充直流输入。  

话虽如此、PMP21529设计文件中似乎存在错误:

  1. T1的输出不为电路的任何其他部分提供馈电
  2. 所有器件均使用12V 电压、但未连接到驱动源

我假设 T1输出之一是连接到12V 网络、但由于出现错误、我更想了解是否存在更新的设计包、以确保此封装中不会埋藏其他问题。

您能否告知是否有更新的文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daleye、

    您可以在网站的"CAD/CAE 符号"中找到 PMP21529的 Altium 文件。 你是对的、它看起来像 VAUXS 6V 未连接到任何地方。 我会将此问题重定向到合适的专家以获得更多帮助。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    T1有3个输出:12V、VAUX 和6V (下面突出显示)。 本设计中仅使用12V、未使用 VAUX 和6V。  

    此致、

    Bosheng