This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22992:原理图审阅

Guru**** 2505775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399992/tps22992-schematic-review

器件型号:TPS22992

工具与软件:

下午好!

我设计了一个使用 三个 TPS22992RXPR 控制3个电源轨的电路

外部系统设计人员建议使用这些元件。

VDD_SW 和 DVDDLO_SW 将同时置为有效。 电源轨所需的操作(电压/电流)为:

PS_VDD_SW (0.8V/PS 16mA)和 PS_DVDDLO_SW (1.8V/V 1.6mA)以不同的速率斜升、从而同时实现稳定。 我的要求是、上升速度不低于100us。

然后、DVDD_SW 将被置为有效以使 DVDD_BATT_PS (3.3V/600uA/ 10mA)通电。 它还必须至少花费100us 才能上升

我已经附上了原理图和 BOM。 带有 J 参考标识符的单引脚器件是测试点。  带有 J 参考标识符的两引脚器件是跳线、用于将电源与原型板上的电路其余部分隔离。

如果我可以提供任何澄清信息、请告知我。

谢谢

Frank

e2e.ti.com/.../0336.PowerSupplySchematic.pdfe2e.ti.com/.../8787.BOM.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、您好!

    原理图看起来很好。

    小问题是 PS_VDD_SW (0.8V/VIH)完全是要导通的最小导通引脚电压电平(16mA)。

    每个负载开关的 CT 引脚电容器值不同。 我希望根据您的要求选择它们(用于控制浪涌电流)

    谢谢

    Amrit