This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62175:如果睡眠为高电平、则输出电压错误

Guru**** 2507515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399104/tps62175-wrong-output-voltage-if-sleep-high

器件型号:TPS62175

工具与软件:

在我的设计中、我使用 TPS62175。 如果 CPU 处于活动状态、睡眠引脚为高电平。 一旦我进入低功耗模式、睡眠引脚就会变成低电平。
现在、我观察到、一旦 SLEEP 变为低电平、输出电压就会发生变化。 该电压升至6V、而不是3.3V。
如果在低功耗模式下也能保持高电平睡眠、则电压稳定在3.3V。
在低功耗模式下、Vin 上的电流小于100uA。
如果我使用相同的软件、只需在3.3V 上连接额外的负载、以便输入电流约为1.6mA、则电压保持稳定、尽管 SLEEP 被拉至低电平。

LC 输出滤波器包含一个10uH 电感和一个22uF 电容器。
输入电压约为11V。
FB 网络从 Vout 延伸到470kR 并从150kr 到 GND。
EN 直接连接到 VIN。

随附了一些图、其中显示了如果睡眠较低、Vout 会变得不稳定。

如果睡眠为低电平、则 VOUT 不可禁用:

如果睡眠为高电平、VOUT 稳定:

SW 停止开关:


如果睡眠为低电平、SW 输出会在更长的时间内停止开关、然后一旦开关再次开始、Vout 会降至正常值。

在另一个 PCB 上、TPS62175按预期工作。 凭借30uA 的输入电流、输出电压在睡眠低电平时保持稳定。

这种行为的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

     TPS62175的负载是多少? 似乎器件满足 OVP 以便停止切换。

    你能告诉我这个原理吗?

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin

    感谢您的答复。

    负载到底是什么。 在工作的 PCB 上、在低功耗模式下、11V 时的输入电流约为30uA。 因此切换至3.3V 时、输出端电流可能为100uA。
    在 RUN 模式下、电流约为10 -20mA。

    原理图的以下部分:

    V_SYS 约为11V、 在低功耗模式下会禁用3V3_EN 和3V3_HP。

    我很确定器件一开始就工作正常、最近这种情况逐渐减弱。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    如果问题是最近才发生的、那么就有理由认为设计应该没问题。 我建议您断开负载以查看是否有任何问题、尤其是后面有一个 MOS、这很容易导致3V3_SW 充电至+3V3。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin

    我无法断开整个负载、因为它是电源平面。

    当+3V3上升时、3V3_SW 上的电压接近0V、因为 Q110被禁用。 3V3_SW 无法对+3V3充电。

    如果我在+3v3和 GND 之间连接一个额外的4.7k Ω 电阻器、则电压会稳定在3.3V。 一旦我断开该电阻器、电压就会变得不稳定。 此时电阻器再次连接、电压再次稳定。 在这段时间内、睡眠状态较低、并且我的 CPU 处于低功耗模式( 使用4k7电阻器时的输入电流在11V 下为0.4mA)。
    但是、睡眠是高电平还是低电平无关紧要。 如果我保持睡眠高电平并进入低功耗模式、电压也会变得不稳定。 似乎仅取决于负载电流。 如果此电流过低、电压就会变得不稳定。

    我检查了 FB 引脚处的电压。 借助4k7电阻、它在0.8V 时保持稳定。 当电阻器断开连接时、电压上升到1.5V。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    让我来检查一下、稍后再给您回复。

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    恐怕有从后面漏电、  会给 Vout 充电。 它将使器件 OVP。

    谢谢

    Colin