请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65987D 工具与软件:
创建新主题以继续对话。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 David:

查看您共享的此日志、OVP 事件似乎发生得晚于15->5V 转换。 接近150ms? 如果它是一个 RCP 事件、我们本来希望它能够在更接近转换的地方发生。
您是否知道电压尖峰可能来自哪里? 我知道5V 电压通过 PPHV1提供、而更高的电压通过 PPHV2提供、但如前所述、转换发生得更快。
在我可以对齐的同一次运行期间、您是否拥有 PD 日志+示波器轨迹?
此外、您在 PD 日志中的什么位置看到硬复位? 我不熟悉 LeCroy 日志,似乎看不到您分享的第一张图片中的断开连接和重新连接。
谢谢。此致、
Chris