This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5813:关于 OUT 端子 ESD 保护的建议

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398902/lp5813-recommendations-on-esd-protection-for-out-terminals

器件型号:LP5813

工具与软件:

您好-

我们将使用 LP5813来为多个 LED 供电。  最令人担忧的是2个 LED 集成到 RJ45插孔中、客户要将 CAT5/6电缆插入其中。  我们计划在3.0V 默认模式下使用升压转换器。

我们正在考虑一些 ESD 保护选项:

方案1) 3.3V ESD 二极管-优点: 应钳制在器件的绝对最大值6V 以下 缺点:我们担心如果升压稳压器由于任何原因超过其编程的额定值、OVP 直到达到6V 才会出现、ESD 二极管会进入热失控状态。

方案2) 6.5-7V ESD 二极管-优点: 即使 LP5813升压转换器以某种方式达到其最大值、ESD 二极管也不会导通。  缺点: 钳位电压将在10-12V 范围内、远远超过 IC 的绝对最大值。  如果是 MCU、我们通常会串联5001K Ω 电阻器以降低该电流、但我认为这不是一个选项。

关于如何在 LP5813上提供 ESD 保护的任何建议?  

谢谢你

Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    感谢您发送编修!

    您能否给我展示一个简化的方框图以便让我更清楚地了解您的要求? 谢谢!

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、如果这是有用的信息或需要更多详细信息、请告诉我! (我尚未显示电感器或 EN 引脚、请关注输出)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    感谢您提供的信息。 我对 ESD 二极管有一个疑问、因为我不是系统专家、因此我很好奇我们为何需要在输出端添加 ESD 二极管、我们是否有任何相关问题。 我在弄清楚时会寻求系统专家的帮助。 感谢您的"澄清资料"。

    实际上、输出电压由 VOUT 根据您的原理图决定、因为您对 LP5813使用 TCM 模式、因此最大输出将由升压 VOUT 决定。 因此、如果您决定使用3.3V ESD 二极管、请确保升压 VOUT 不能超过3V。

    BTW、我还有一个问题、我很好奇您为何仅为2个 LED 选择 LP5813。 您能告诉我原因吗? 谢谢!

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jared。  
    -我们在这个产品系列中有五个版本,有2到9个 LED。 因此我们需要使用标准器件。  
    -产品的几个版本是由低于2V 的电池供电。  因此需要升压、以确保 LED 仍然可以导通。  

    LP5813是我唯一可以找到的具有多个 LED 和集成升压功能的产品。 但是、您还有其他建议吗?  

    谢谢

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    感谢您的解释! LP5813专为满足您上述的应用而设计。

    但我仍然不知道您为什么需要在输出端添加 ESD 二极管、因为我不是整个系统的专家、并且根据我之前遇到的客户案例、我没有满足这一要求。

    您能给我发送 LED 规格数据表吗? 然后我可以判断您是否需要超过3.3V 的升压输出。 如果您的 LED 规格能够在3.3V 下工作、那么我认为3.3V ESD 二极管就可以了。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://app.adam-tech.com/products/download/data_sheet/203899/mtj-88arx1-lp-data-sheet.pdf
    这里是内置 LED 的 RJ45的数据表。 遗憾的是、这些制造商不提供 LED 的详细规格。 我看的公司没有给出任何细节,只显示哪一侧是阳极或阴极。  即使我认为它也会在3V 或更低的电压下工作。  

    不过、我的问题实际上与 LED 无关紧要。 问题实际上是:我们可以使用额定电压为6-7V 的 ESD 二极管(钳位电压12V)来保护 LP5813输出吗   ?然后、由于内部 ESD 二极管(从12V 钳位到6V)、LP5813可以使用额外的断电、并避免短脉冲损坏。  

    谢谢你

    Leon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    好的、经过与我们的专家讨论后、我得到了您的支持。 我们都认为输出不能接受此电压、因为输出的绝对最大额定值仅为6V。 我们无法保证输出端的安全电压为12V。

    BR、Jared