This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25985:RILIM 设置值? MODE 引脚连接?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401101/tps25985-rilim-setting-value-mode-pin-connection

器件型号:TPS25985

工具与软件:

您好、TI 专家:

对于 TPS25985*1设计、我想计算 RILIM 值、但方程式(20) 和 TPS25985 cal-tool 显示的是差值? (403 Ω 和237 Ω)

"我知道了。 哪个值是 RILIM 的正确设置 谢谢!

在我的设计中、TPS25985*1不可堆叠、 模式引脚应保持"断开" 、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    您在 calc 中输入的55A 字段错误。 您正在使其进入启动电流限制阈值。 您可以根据数据表选择自己计算的值。  

    对于单个器件使用、应打开 MODE。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您的更正。