This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62745:它没有在3.6mA 上打开

Guru**** 2510475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398098/tps62745-it-is-not-turning-on-at-3-6ma

器件型号:TPS62745

工具与软件:

我已在具有电流源的不同电路板中进行了测试和确认、但我在新电路板中制造了相同的电路板、但它无法正常工作。

我的问题是、如果我将稳压器板连接到基板、输入电压会从8.7V 降至2.8V (在3.6mA 恒流源下)。

您能否就此提出任何解决方案?

请查看随附的该电路原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:

    看起来您的基础板没有足够的供电能力、导致输入电压下降。

    您可以使用直流电源为稳压器板供电并再次进行测试。

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要、但我只需要使用电流源进行供电、我还将与您分享输入电路、您能检查并确认为什么会发生这种情况吗? 我还将分享元件详细信息。 如果有任何问题导致出现、请进行检查并确认。 因为在所有板中都显示相同的行为

    基准 制造商器件型号 这种规格 该设计的链接
    C92 CL21A226MAYNNNE Samsung Electro-Mechanics (三星电机) 电容、陶瓷、22uF、25V、X5R、0805
    C93、C225、C226 GRM21BR61C106KE15L Murata Electronics (村田电子) 电容、陶瓷、10UF、16V、X5R、0805
    C96 GRM32ER61C476ME15L Murata Electronics (村田电子) 电容、陶瓷、47UF、16V、X5R1210
    C222. GRM155C81C225KE11D Murata Electronics (村田电子) 电容、陶瓷、2.2UF、16V、X6S、0402
    D89、D90 KDZVTFTR5.1B Rohm Semiconductor DIO、齐纳二极管、5.1V、1W、PMDU
    L18 LQH44PH4R7MPRL Murata Electronics (村田电子) IND、固定、4.7UH、2.5A、34.1MOHM、SMD
    L19、L20 BLM18HE152SN1D Murata Electronics (村田电子) 铁氧体磁珠、1.5KOHM、0603、SMD
    问题13. SI2315BDS-T1-BE3 Vishay Siliconix 的视频 IC、P 沟道、1.8V、(G-S)、MOSFET
    问题14. 2N7002K-7. 大型元件 MOSFET、N 沟道、60V、380MA、SOT23-3.
    R91 RN73H1JTTD1004F100 KOA Speer Electronics、Inc.(日本兴亚半导体电子株式会社) 电阻器1M Ω 1% 1/10W 0603
    R92、R97、R138 CR0402-J/-000GLF Bourns Inc. 电阻、0402,0R、1/16W、SMD
    R135 RC0603FR-07100KL Yageo 电阻、100k Ω、1%、1/10W、0603
    R136 RC0603FR-07150KL Yageo 电阻、150KOHM、1%、1/10W、0603
    R137 RC0805FR-0710RL Yageo 电阻、10 Ω、1%、1/8W、0805
    U23 TPS62745DSSR 德州仪器(TI) IC REG 降压 PROG 300mA 12WSON
    C94 GRM21BR61C106KE15L Murata Electronics (村田电子) 电容、陶瓷、10UF、16V、X5R、0805
    R14 CR0402-J/-000GLF Bourns Inc. 电阻、0402,0R、1/16W、SMD
    R121 RN73H1JTTD1004F100 KOA Speer Electronics、Inc.(日本兴亚半导体电子株式会社) 电阻器1M Ω 1% 1/10W 0603
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aswin:

    您的负载电流是多少?\

    您是说使用 3.6mA 恒流源为 TPS62745供电吗

    如果是这样、很容易使 VIN 压降、请使用高电流容量源。

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件的实际功耗小于3.6mA。 我要使用3.6mA 恒流电源将其打开。 但在3.6mA、它仅显示2.8V、而不是8.7V。 如果我加热电容器、它会工作一段时间。 您能检查并确认原因是什么吗?

    我需要使其在3.6mA 中工作、因为该板在4 -20mA 电流环路中工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:

    您是否可以使用具有更高电流能力的电源(可能是100mA)再次为该器件供电?

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它将为电压源工作。 但我的要求是使其在3.6mA 恒流源下工作。 如果没有负载、它在3.6mA 恒定电流下也无法正常工作、这是我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:

    您能否测试输入电流并在正常条件下向我显示 SW 和电感器电流?

    通常、输入电流不应 达到您可以看到的高值、轻负载条件下的效率很高。

    您是否再次尝试了另一个电流源进行测试?

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是根据建议进行测试的、但仍然存在问题、如果没有负载、稳压器电路本身就会消耗14mA、这是什么原因、有任何组件出现错误行为?

    但这不是短

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:

    这有点奇怪、您能否测试 SW 和 Vout 波形以进行检查?

    谢谢

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动、暂时关闭此主题帖。

    谢谢!

    Colin