This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:电池监测器 BQ34Z100EVM

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, BQ34Z100EVM, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400483/bq34z100-r2-battery-monitor-bq34z100evm

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100EVMBQSTUDIOEV2400

工具与软件:

在 BQ34Z100EVM 电路中、BQ34Z100-R2 IC 烧毁。 我们正在尝试弄清楚发生了什么。 我们注意到、REGIN 中的电源、当我们的电压高于5V 时、也就是我们的情况、电压在3V6和4V7之间变化。 我们不明白为什么。 我们已经在购买新的 EVM 进行测试。
我们的测试情况:02节串联的铅酸电池。 电压范围为20V 至28V8。 跳线配置如下:J1闭合。 J2选择了"32V"。 J3设置为"A"。 在 J5上、有02根跳线位于">5V"。 我们将 J6留在"EXT"位置并进行测试;我们还同时将 J6上的选择更改为"A"和"B"并对其进行测试。
问题:1)当电压超过5VDC 时、EVM 在 REGIN 引脚上的电压是多少? 3V6? 4 V?
2) 2)在 BAT 引脚处测量电池电压、对吧?
3) 3)您需要为高于5Vdc 的电压使用分压器、但在这种情况下、分压器到 BAT 引脚产生的电压将达到0.8564V (选择32V)的最大值。 在 BAT 引脚上的电池电压范围为20V 至28V8的情况下、我们将获得0.5353V 至0.7708V。 3A)电压是否真的那么低? 3B)如何让显示屏显示20000 (mV)而不是850 (mV)?
4) 4)我们要在我们的电路板上使用与 EVM 上相同的电路、如下图所示。 这起作用吗?
5) 5)在表5-1中、引脚"P1"和"P2"标记为在不使用时连接到 VSS。 是这样吗? 我们不是使它们短路吗? 或者能否将其保持开路状态? 或者我们是否需要下拉电阻器?

提前感谢您的答复。
此致、Mauricio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在研究这一点。 我们很快就会回来。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、正在等待。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mauricio:

    1) 1)它应该大约为3.6V。

    2) 2)我认为电压在 BAT 引脚上测量。

    3) 3)是否使用 bqStudio 对器件进行了电压校准?

    4) 4)我认为这应该是功能性的、是否使用相同的分压器系统计划?

    5) 5)我认为这些应该连接到 VSS。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony;
    感谢您的评论。 以下是红色的答案。

    1) 1)它应该大约为3.6V。 好的。

    2) 2)我认为电压在 BAT 引脚上测量。 好的。

    3) 3)是否使用 bqStudio 对器件进行了电压校准? 不可以、我们只让 EVM 与我们的一个处理器板通过 i2c 进行互连。 因此我们无法运行 BQstudio。

    4)我认为这应该是正常的、是否使用相同的分压系统计划?原理图如上图所示。 分压器将两个300K 电阻器与16K5电阻器串联、如在 EVM 中所示。

    5) 5)我认为这些应该连接到 VSS。 但使用下拉电阻器? (这些引脚"P1"和"P2"是输出引脚。)

    我们仍在努力了解我们的 EVM 为什么烧毁。
    BQstudio 必不可少吗? 我们不这么认为,是吗?

    此致、

    Maurício μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mauricio:

    由于 bq43z100是 Impedance Track 器件、因此需要使用 bqStudio、这需要 EV2400。 对于 Impedance Track 电量监测、电量监测计需要将电池的 chemID 编程到电量监测计中、这只能通过 bqStudio 来完成。 使用 bqStudio 也会使校准更加容易。

    我认为、只要仍连接到 VSS、就可以添加下拉电阻器。

    此致、

    Anthony