This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950是在连续开/关测试期间软启动功能的故障

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402557/ucc28950-ucc28950-is-the-failure-of-the-soft-start-function-during-continuous-on-off-testing

器件型号:UCC28950

工具与软件:

尊敬的专家:  

我遇到 UCC28950问题、持续开/关测试期间软启动功能是否出现以下故障、是否正常?  

  
CH1:SS 引脚电压
异常 SS 引脚电压:
 
正常 SS 引脚电压:
 
最棒的地方
KPK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、我们会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在开/关测试期间、您似乎无需等待 SS 电压完全放电。  

    您是否重新运行测试、并在重新启动之前确保 SS 引脚电压放电满?

    我相信这将解决您的 SS 启动问题。

    此致、