This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54J061:在3.3V 电压下共享 VCC 和 VIN [TPS54J061]

Guru**** 2507515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402261/tps54j061-sharing-vcc-and-vin-at-3-3v-tps54j061

器件型号:TPS54J061

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户希望在3.3V 的同一电源轨上共享 VCC 和 VIN。

是否存在风险?

VCC 和 VIN 是否有任何时间序列要求? 我只发现 VCC 需要早于 VIN/EN。

非常感谢、期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:  

    应该没有问题。 是的、只需确保 VCC 早于 Vin/en。 EN 信号也需要足够高以达到导通阈值、但 不需要直接连接到 VIN。  

    此致!

    Ryan