This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3420:针对 Richtek 替代产品的引脚对引脚建议...

Guru**** 2508215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401606/tps3420-pin-to-pin-suggestions-for-richtek-replacement

器件型号:TPS3420

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们希望将 Richtek 替换为 TI。

我可以帮助您为  RT9829GQW 和 RT8299AZQW 提供 P2P 解决方案 吗?

谢谢。  

https://www.mouser .4.54 tw datasheet/2/1458/DS9829_00-3104927.pdf

https://www.mouser .4.54 tw datasheet/2/1458/DS8299A_03-3104668.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    感谢您的提问。 我可以帮助您支持双按钮控制器。  为了分配正确的团队来支持您的问题、我建议为 RT8299A 降压转换器创建新线程。

    您能否先告诉我您的生产时间表、以便我为您提供更好的帮助?

    • 另外、您能否说明您的设计要求:首选输出配置和 按钮延迟时间?   

    此致!

    Sila Atalar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的答复!

    由于我们要替换为客户的第二个来源、因此必须替换 P2P。

    了解这种规格。 与 RT9829类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    感谢您说明您需要引脚对引脚解决方案。 遗憾的是、我们没有任何 IC 与 RT9829引脚对引脚兼容。我认为 TPS3420具有可配置延迟的双通道按钮控制器将是满足您要求的良好解决方案。  

    我还将通过电子邮件与您联系、分享我们的发展蓝图、了解我们如何支持您的请求。  

    此致!

    Sila Atalar