This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1843B-SP:部件选择和拓扑建议

Guru**** 2506135 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4010-SEP, UC1843B-SP, TINA-TI, UC1843A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400400/uc1843b-sp-parts-selection-and-topology-suggestions

器件型号:UC1843B-SP
主题中讨论的其他器件:TPS7H4010-SEP、、 TINA-TIUC1843A

工具与软件:

您好!

我需要一个防辐射解决方案来使用+12V 输入生成+5V 和-5V 电源。  

请提供可能符合此要求的任何器件和电路拓扑的建议。   

5V 电源的负载高于-5V 电源、但我还没有确切的负载电流。

谢谢、Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Erik、

    在该拓扑中、这是隔离式还是非隔离式?

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非隔离式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Erik、

    是两个独立的电源吗?

    TPS7H4010-SEP 能够提供12 -> 5V 和12 ->-5V 的电压

    否则、像 UC1843B-SP 这样的非隔离反激式控制器是可行的。

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也可以是两个独立的电源。  我不确定  TPS7H4010-SEP 是否可用于生成负输出电压。  是否有讨论该配置的应用手册?  对于 UC1843B-SP、是否有可用的 TINA-TI SPICE 原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Erik、

    TPS7H4010-SEP 可用于生成负电压、应用手册位置如下:

    https://www.ti.com/lit/an/snvaa76/snvaa76.pdf

    UC1843B-SP 具有 TINA SPICE 原理图、如下所示:

    e2e.ti.com/.../UC1843A_2D00_SP_5F00_TINA_5F00_TRANS.zip

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  我必须要查看 SEP 是否符合我们的辐射要求。  UC1843A SPICE 模型指出、它不能用于反相拓扑。  我想我无法模拟-5V 的电路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Erik、

    正确。

    我们还有其他控制器、它们具有更详细的模型、但是它们也更加复杂、并且需要外部驱动器。

    根据您的要求、这两种解决方案也是可行的。
    https://www.ti.com/product/TPS7H5001-SP

    谢谢!
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel: 是否有任何应用手册或参考设计展示具有正输入电压和负输出电压的反激式非隔离式转换器拓扑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Erik、

    这里是有关如何实现多输出反激的应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/slva666/slva666.pdf

    它与您要求的并不完全相同、但它应该有所帮助

    谢谢!
    Daniel