This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38020:电感器选择

Guru**** 2504025 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401187/lmr38020-inductor-selection

器件型号:LMR38020
主题中讨论的其他器件:LMR38025

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

但我的电路配置如下:
输入电压12V 直流(固定)
一次侧 Vo = 5.6V@0A。 *我只需要次级的隔离输出
辅助 Vo = 5.6V@0.5A。
在我对电路进行测试后、结果如下:
初级输出具有5.6V 电压(调节正常)
次级输出端无法加载大于0.3A 的电流。  
那么、问题是:
我是否选择了正确的电感器?
如果不能、您建议使用可实现该配置的耦合电感器吗?
此致、
TI-CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾听到您遇到了问题。 当输出负载的电流大于0.3A 时会发生什么情况? 器件是否损坏或输出是否超出稳压范围? 您能否提供原理图?  

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard:

    你好。

    1.当输出负载的电流大于0.3A 时会发生什么情况?
    AN:压降不稳定、次级输出电压显著下降。 开关频率和占空比不同。  
    CH1 PRI SW 节点、CH2初级电感器电流。
    CH1初级 SW 节点、CH2电感器电流。
    2.是否存在部件损坏或输出是否超出稳压范围?
    回答:我认为不是、因为我将电感器15uH 76889440150替换 为 Isat 1.25A、略微以5V0.5A 运行。
    3.您能提供原理图吗?
    此致、
    TI-CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供原理图和波形。 如果我没记错、我相信 CH2是输出电感器电流、对吧?

    我认为该问题与您的电感器及其较低的漏电感有关。 在 Flybuck 中可以注意到、如果漏电感大于次级电流的增加、则初级侧电流也会进一步降低。 此时您可能会达到负电流限值、从而终止 LS 脉冲并导致输出超出稳压范围。

    我认为有两种解决方案:

    1)是否有可能找到另一个漏电感较低但设计值相同的电感器?

    2) 2)您是否可以尝试切换到 LMR38025 FPWM 型号、看看这是否有助于解决该问题、因为它具有较低的负电流限制。 我会探测初级侧电感器电流。  

    谢谢!

    Richard