This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:RE:UCC28950:UCC28950是在连续开/关测试期间软启动功能的故障

Guru**** 2503735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402753/ucc28950-re-ucc28950-ucc28950-is-the-failure-of-the-soft-start-function-during-continuous-on-off-testing

器件型号:UCC28950

工具与软件:

尊敬的 Mike:
如果 SS 引脚电压放电至高于输出使能阈值电压0.55V 然后接通电源,则 SS 内部充电恒定电流是否不是25uA ,
 
最棒的地方
Felix
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已收到您的询问、正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    图42实际显示了启动期间、逐周期峰值电流限制和过流断续模式保护故障期间的 SS 充电和放电电流。

    在发生故障期间、SS 充电电流被禁用、SS 电容器通过图42中所述的电流放电。  如果该设计在2V 的逐周期电流限制期间关断、则 在这种情况下、SS 电压会从4.65V 放电至3.6V、转换器将停止开关。  这是过流保护故障。  在 SS 电容器放电至0.55V 且 IHCC 电流为5UA 之前、转换器不会再次切换。  当 SS 引脚达到0.55V 时、IHCC 将被禁用、SS 将被重新启用/复位。  SS 复位后、控制器将通过为 SS 电容器充电25uA 再次软启动电源。

    在数据表的第7.3.14节中、对启动期间的 SS 电容器充电和放电、逐周期峰值电流限制和过流保护断续模式进行了更详细的说明。  

    此致、