This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:使用 MSP432E401Y LaunchPad 进行编程

Guru**** 2505755 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398040/tps6594-q1-programming-using-msp432e401y-launchpad

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件:MSP432E401Y

工具与软件:

尊敬的 TI:

该线程的最终答案 是这样

a)不建议将"MSP432E401Y LaunchPad"用于 PMIC 编程、和

B)套件"它没有合适的硬件来与 PMIC 进行轻松通信"

到 a) PMIC GUI 显示的第一个对话框为:

为什么在自述文件中建议使用 MSP LaunchPad、因为它不受真正支持?

b) LaunchPad 上缺少哪些硬件?

感谢您提供相关信息

Marek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢您的反馈、我们将此作为更新自述文件的注释。  

    在您链接的另一个线程中、缺少的硬件更重要的是、在 Launchpad 和 PMIC 之间进行直接连接并非一种简单的方法、而是需要通过导线将其连接起来。 为此、使用专门配置的 EVM 板会更可靠。  

    此致、

    Katie