This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25921A:如何正确调整 CSS 电容器的大小以满足 USB's cmax=Css 要求10µF

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25921A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401625/tps25921a-how-to-properly-size-css-capacitor-to-satisfy-usb-s-cmax-10-f

器件型号:TPS25921A

工具与软件:

您好!

我正在尝试使用 TPS25921A 来限制我的一个 USB 供电项目的浪涌电流。

只要我可以在互联网上读取数据、USB 2.0规范定义的最大负载为 R=USB 44Ω 与10µF 并联:

可放置在电缆下游端的最大负载(CRPB)是与44 Ω 并联的10 μF。

我的项目将至少有几个1000µF 电容(由于滤波)、可能消耗约200 -300 mA 的电流、因此我假设我的负载为 Rload=Cload 16Ω(max)和 Cload = 4700µF (示例)。

我知道我的负载已经超过了规范规定的最大负载100 -200 mA、但我不担心这一点、因为我将使用无法协商供电的哑墙式插头。

(在互联网上阅读大多数 USB 主机允许500mA 而无需协商也是很常见的。)

明确地说、我的目标不是严格符合规范、而是如何满足 Cmax=Cout 10μF 部分(并限制大电容器引起的浪涌电流以减少火花)。

那么、假设最大值  规格允许的负载为 R=Css 10Ω(500mA)而不是44Ω 10µF 4700µF、C=Css 如何计算负载16Ω 和 Cload=Css 的 Css 电容?

我已经摆弄了 TI"TPS25921x-Calculation Sheet V0p6.xlsx"提供的计算器、但我不确定要修改哪些值以满足 10Ω 和 10µF 要求。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    我还不完全了解 USB 2.0规范。

    如果您具有非常高的输出电容和较低的输出电阻(电流消耗较大)、那么该器件可能会因高电流消耗而无法启动、从而导致更高的功率耗散、进而导致热关断以保护器件。

    当浪涌电流(容性负载)主导电流消耗时、减慢启动速度很有用;如果电阻负载消耗持续电流、则加快启动速度很好。  

    [报价 userid="619540" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401625/tps25921a-how-to-properly-size-css-capacitor-to-satisfy-usb-s-cmax-10-f "]我已经使用 TI "TPS25921x-Calculation Sheet V0p6.xlsx"提供的计算器尝试过 、但我不确定要修改哪些值来满足10Ω 和 10µF 的要求。

    设计计算器将告诉器件是否可以在所选负载条件下使用该压摆率进行启动。 因此、您只能改变 CSS 值。  

    我尝试了16欧姆的 Rload 和4700uF COUT。 为确保启动良好、CSS 值约为100nF (>50nF)应控制浪涌电流。

    此致、
    Arush  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arush!

    感谢您的回答。

    当我插入我的值时,我确实得到了相同的 CSS 值-所以我很高兴我们得到了相同的值:)

    然而、我想知道如何计算 Css、以 满足 Cmax=Css 10µF 的要求。

    利用此芯片还可以实现吗? 我想我已经了解到此芯片确实可用于 USB 应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    如果减小输出电容、浪涌电流将减小。 我在这里看不到问题。  

    此致、
    Arush