This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:TPS25730

Guru**** 2510465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403286/tps25730-tps25730

器件型号:TPS25730

工具与软件:

我需要将 ADCIN1设置为 ADCIN4电压、以便将输出电压配置为20V 5A。

ADCIN1和 ADCIN2的电压在数据表中提供表8-1中、ADCIN 3和 ADCIN4的电压应该是多少? 为什么没有表(如表8-1)来列出 ADCIN3和 ADCIN4?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:  

    很抱歉、我们比较混淆、表8-1也可适用于 ACIN3和 ADCIN4。 所有 ADCINx 引脚的 DIV 计算之间没有差异。  

    您可以将 TPS25730EVM 作为参考、所有4个 ADCINx 引脚上的所有电阻分压器元件都是相同的。  

    谢谢。此致、
    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lin、

    感谢您的澄清。

    第9.2.2节显示了生成20V/3A 的示例、根据解码表、ADCINx 值应为:

    ADCIN1=0、ADCIN2=7、ADCIN3=3、ADCIN4=1

    但在计算4个电压时(见下文)、我收到以下消息:

     ADCIN1=1、ADCIN2=7、ADCIN3=5和 ADCIN4=3

    这些电压应得出:

    Vmin = 9V、Vmax = 20V、工作电流= 5A、最大电流= 5A。

    请提供帮助。

    此致

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    每个 ADCINx 的解码值计算方法如下:
    ADCIN1: 2.28/(2.28+198.2)= 0.01137 ->解码为0

    ADCIN2:191/(191+9.4)= 0.953 ->解码为7

    ADCIN3:38/(38+162)= 0.19 ->解码为3

    ADCIN4:9.5/(9.5+190)= 0.0476 ->解码为1

    ADCIN1和 ADCIN2将5V 至20V 的最小和最大电压配置为器件 I2C 地址0x20。

    ADCIN3和 ADCIN4配置最小和最大电流3A。  

    您可以参阅表8-1上的 DIV 公式来计算每个电阻分压器引脚 Strap 配置的解码值。  
    如果您有任何其他问题、请告诉我们!  

    谢谢。此致、

    Raymon dLIn