工具与软件:
大家好、团队成员:
我们现在使用的是 TPS7B7702-Q1、我们发现以下规格似乎有一些拼写错误、需要与您再次确认。
在我这边、我想我们应该限制此规格的最大值、这应该意味着电流检测电流最大值应该是3.3mA。 但从规格来看、它似乎是最小值、因此需要再次与您确认。 如果你能解释它的意义,将会非常感激。 谢谢你。
此致、
Kunyue.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
我们现在使用的是 TPS7B7702-Q1、我们发现以下规格似乎有一些拼写错误、需要与您再次确认。
在我这边、我想我们应该限制此规格的最大值、这应该意味着电流检测电流最大值应该是3.3mA。 但从规格来看、它似乎是最小值、因此需要再次与您确认。 如果你能解释它的意义,将会非常感激。 谢谢你。
此致、
Kunyue.
尊敬的 Kunyue:
在故障条件下、SENSEx 输出锁存至其中一个故障电压(2.55V、2.85V 或3.2V)、并且根据 RSENSEx 的大小、可能需要更大的电流来使 SENSEx 电压达到这些故障电压。 如果规格为最大值、则可能无法达到故障电压、并且 SENSEx 输出不会指示故障或指示错误的故障。
此致、
Nick
您好、Nick。
非常感谢您的快速响应。
因此、您可以使用以下公式来决定 Rsense 的最大值?
例如、如果 Iomax 为300mA、则 Rsense 应小于198 X 2.4/ 300mA = 1.584k Ω。 Vsense_STB max = 3.3V 决定了 Rsense 的最小值、因此 Rsense 应大于3.3V / 3.3mA = 1千欧。 因此、Rsense 建议值为1k Ω≤Rsense≤1.584k Ω、对吧?
此致、
Kunyue.
尊敬的 Kunyue:
从您这边看、下面的公式决定了 Rsense 的最大值? [报价]是的、这是正确的。
例如、如果 Iomax 为300mA、则 Rsense 应小于198 X 2.4/ 300mA = 1.584k Ω。有。
[报价 userid="602807" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403000/tps7b7702-q1-need-to-double-confirm-what-is-this-spec-mean/5371806 #5371806"]并且 Vsense_STB max = 3.3V 决定 Rsense 的最小值、因此 Rsense 应大于3.3V / 3.3mA =1k Ω。 因此、Rsense 建议值为1k Ω≤Rsense≤1.584k Ω、对吗?[/quote]这是不正确的。 没有最小 RSENSE;如果 RSENSE 太小、VSENSE 将很小、从而导致传感测量的分辨率降低。 这是唯一的限制。 我建议将 RSENSE 的大小设置为接近最大值、以便获得最大分辨率、同时不与电流限制故障重叠。 供参考、如果 RSENSE 的大小过大、即使器件未处于电流限制范围内、VSENSE 也会钳位在大约2.55V (与电流限制相同)、因此在这种情况下、您无法区分电流限制故障、因此我建议将 RSENSE 的大小略低于最大值、以便保证有一些裕量。
此致、
Nick
您好、Nick。
很好理解、我的意思是基于 Isense 最小值规格的最小电阻是3.3mA。 但我不会选择如此小的电阻、我将按照您所说的、选择更接近最大值的电阻、非常感谢。
此致、
Kunyue.