This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:最大 IO 标准

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402116/lmr14030-q1-io-max-criteria

器件型号:LMR14030-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR14030

工具与软件:


你好
我将 LMR14030用于电源设计(Vo 4V)。
该电源将用于为不同的模块供电、包括一个射频模块、电路中的 Irms 大约为1A、但 射频模块可达到2 - 2.5A。
问题是、对于该设计、IO_max 是1A 还是2.5A? 以及什么可能是 IO 的瞬态响应。
此致。
Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    IO 应是您的模块预期消耗的最大值。 如果射频模块能够达到2-2.5A、则 IO Max 应为2.5A  

    在瞬态性能方面、这在很大程度上取决于客户所选的输出电容、并且取决于您的设计要求。 数据表的第8.2.2.4节 概述了这一点、并详细说明了估算预期瞬态性能的公式。 请注意、如果过冲/下冲过强、器件可能会触发其过压保护。 这些限制可以在数据表的第7.3.11节中找到。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    感谢你的评分
    此致

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    当然! 不用客气。

    谢谢!

    Joshua Austria.