This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28810:PFC 部分的 CS 引脚已损坏

Guru**** 2506215 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398871/ucc28810-cs-pin-of-pfc-section-is-getting-damaged

器件型号:UCC28810

工具与软件:

我是工程师。 来自巴基斯坦冠军球迷的 Usman Haider。 我们将在 BLDC 吊扇中部署中国制造的 BLDC 电机驱动器。 这些驱动程序有一些问题。 在 SMPS (AC-DC)部分、我们面临浪涌相关问题、这些问题会导致 IC 和栅极驱动器 MOSFT-OB3636损坏。 IC 的 CS 引脚严重损坏、栅极、源极引脚上的显式电阻也损坏。 似乎 PFC OB3631-OB3631的响应速度很慢、导致浪涌损坏 IC。 我们希望您设计一个使用 IC 和 MOSFET 的电路、或者如果您可以向我们建议一些可以添加到 SMPS 器件中的内容、以便让此部分成为客户的理想之选。 已附上 SMPS 电路图和损坏的 PCB 照片供您参考。

e2e.ti.com/.../FD6353-AC-Side.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尽快查看此问题。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Usman:

    感谢您联系我们。

    请将原理图与 UCC28810共享。 我们不支持调试其他 IC。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Harish

    我们没有使用 UCC28810。 我只是作为一个参考、以便我们能够解决我们的问题。 在提出合适的解决方案之后、我们将转向德州仪器(TI)的产品。  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Usman:

    我认为在该论坛上很难调试 OnBright 解决方案。

    许多使用 UCC28810的参考设计可通过以下链接进行参考:

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?keyword=UCC28810

    这是开始使用基于 UCC28810的设计的良好起点。  

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否认为 UCC28810优于 OB3631? 如果有。 请提供详细的答案。 如果还有您认为最适合我们应用的其他 IC、请推荐我们。  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Usman:

    我对这两种器件没有直接的比较。 您能否分享您的终端系统(如 PF、THD、效率等)的要求、以便检查 UCC28810是否可以满足您的要求?

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PF 为0.98、全速时的效率为80%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Usman:

    感谢您提供的规格。 除了上述内容、是否有任何 THD 要求?

    使用此控制器很难在整个线路范围内实现0.98的 PF。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    困难并不重要。 如果可能、请执行此操作。 当我降低负载时、功率因数会发生变化。 这些要求都是全速记录的。 如果您还有任何其他优于 UCC28810的 IC、请使用该功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    以下链接包含一个使用此 IC 实现高 pf 的设计。 但需要很多外部元件。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua752

    此致

    Harish