This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:引脚2保持悬空是否可以?

Guru**** 2505865 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404857/lmg1210-is-it-okay-of-pin-2-left-floating

器件型号:LMG1210

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户有一个使用 LMG1210的产品。

在 LMG1210的原理图中、引脚2保持悬空。

数据表显示如果不需要 LDO、则连接到 VDD。

保持悬空会对引脚2产生什么副作用? 将原理图中的引脚2悬空是否可以?

(幸运的是、他们还没有任何问题。)

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase:

    如果不需要 LDO 来防止可能出现的不当操作、我们建议将 Vin 连接到 VDD。

    谢谢!

    Walter