This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28065:我们可以移除 CS 引脚功能吗?(将 CS 引脚连接至 GND)

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404752/ucc28065-can-we-remove-the-cs-pin-function-connect-cs-pin-to-gnd

器件型号:UCC28065

工具与软件:

大家好、团队

我的客户使用 UCC28065作为 PFC、他们更愿意和 TI 联系以了解以下问题、您能帮忙检查一下吗?

客户提到如果他们不需要过流保护功能、 我们可以移除 CS 引脚功能吗?(将 CS 引脚连接至 GND)

从数据表中可以看出、CS 引脚似乎仅用于 OCP (过流保护)、而不用于 PFC 控制环路、因此如果客户不需要 OCP、我们可以将其移除(将 CS 连接到 GND)吗?

谢谢。

G. W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 GW、  

    从技术上讲、可以通过将 CS 输入连接到 GND 来禁用 OCP、但我不建议这样做。  

    如果没有 OCP、某些未知或意外的瞬态情况可能会导致峰值电感器(和 MOSFET 和二极管)电流过大、从而可能损坏 PFC 元件并导致灾难性故障。  您的 客户可以随意做他想做的事情、但我认为这是一种糟糕的设计做法。  

    此致、
    Ulrich