This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:UCC25660

Guru**** 2507775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1399121/ucc25660-ucc25660

器件型号:UCC25660

工具与软件:

我正在使用 UCC256601DDBR IC 将直流转换为直流。如何在没有交流电源的情况下连接 HV 和 VCCP 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    如果您不使用高电压启动、只需将此引脚连接到 GND。 对于这种运行模式、VCCP 需要另一个电源。

    如果您使用高压启动、该引脚将为 IC 提供初始电源、但一旦它开始开关、变压器的辅助绕组将为 Vccp 供电。  

    这可以回答您的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们能否直接从输入直流电源连接 HV 引脚、以及您是否具有 FB 引脚的任何反馈电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    直流电源是什么?它来自哪里?  如果您有 VCCP 电源、则可以将 HV 连接到 GND。

    EVM 用户指南 是反馈网络的一个很好的示例。

    我希望这能解答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用5k 电阻器将其与输入电源相连、或者如何连接 HV 引脚来启动 HV。 我们也可以使用此 IC 将100V 直流转换为50V 直流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还可以做些什么来为该转换器获得可变输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用 EVM、则必须针对较低的输入电压调整 BLK 电阻分压器、在采用~380-400V 直流输入电压的情况下设计 EVM。 因此、要使器件以100Vdc 启动、需要调整 BLK 分压器:

    要调整 BLK 电阻分压器、您可以使用 Excel 设计计算器 来优化值。  

    为了调节 VOUT、在 EVM 上、R19可用于调节输出电压

    为了真正优化设计、您应该仔细查看整个 Excel 计算器、以便针对您的输入和输出要求进行优化。  

    我希望这能解答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们能否将此 IC 和此反馈电路用于48V 直流输出  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deric:

    有。 PMP23464 是如何将其用于更高输出电压的示例。