This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22918:负电压的要求

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405440/tps22918-requirement-for-negative-voltage

器件型号:TPS22918

工具与软件:

您好、TI:
我正在研究摄像头传感器。
它需要-4伏(负电压)与以接地为基准  
您可以推荐一些直流/直流稳压器或解决方案吗?

VOUT =-4 VoT

VIN 1.8伏

Iout = 100mA。


此致、
Abhineet Ranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    您是否正在尝试将输入电压从1.8V 升高到4V 并将其反极性用于您的摄像头模块?

    您已标记了一个负载开关、因此本线程将其分配给电源开关团队。 您能否使用任何直流-直流转换器器件型号创建新的线程、以便正确的团队获取此查询。  

    我要结束该主题帖。 如果您有任何回复问题、请回复。  

    此致、
    Arush