This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A05:输出电压只有0.4V

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405412/tps7a05-the-output-voltage-is-only-0-4v

器件型号:TPS7A05

工具与软件:

大家好、我现在用的是 LDO TPS7A0518PDBZR (位号 U4)、输入电压是3.9V、输出电压仅为0.4V、附件是原理图、请帮助分析异常0.4V 的可能原因(有人试过拆除 MCU 也是0.4V)、谢谢 youe2e.ti.com/.../2703.SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    在此事件期间、您能否通过示波器屏幕截图了解输入电源以便我们分析问题?  

    这似乎是输入电源问题、而不是 LDO 的问题。

    另外、还请自行测试 LDO、以查看它们是否首先调节至适当的输出电压。 我们想要验证 LDO 是否在电源恒定为3.9V 的情况下调节至适当的输出电压。  

    如果 LDO 似乎有问题、请更换另一个器件、以查看多个器件是否仍然出现此问题。

    此致、

    Hannah