Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28065, UCC25660
主题中讨论的其他器件: UCC28065、 UCC25660
工具与软件:
大家好、团队成员:
客户询问 UCC28070是否可以使用 SS 引脚来控制启用和禁用。 我认为该器件可以提供以下说明、但他进一步询问是否有使用此功能的参考设计。 您能帮忙提供吗? 提前感谢。

BRS
Francis
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Francis:
我们目前还没有实现 UCC28070关断的参考设计。 一种可能的实现方式是使用 UCC25660 LLC 控制器 驱动2N7002 n 通道 FET 的 TSET 引脚在 SS 引脚进入轻负载时拉低该引脚。
我希望这能解答您的问题。
尊敬的 JCHK:
很抱歉遇到问题、您是否安装了正确的材料? 首先、文档不是 UCC25660、而是 UCC28065。 其次、我没有发现两个器件都具有 SS 引脚、也没有 EVM 用户指南中使用 FET 进行下拉。
您能帮忙再次检查一下吗? 您能否直接在 E2E 上提供原理图图片? 非常感谢。
BRS、
Francis
尊敬的 Francis:
很抱歉、我之前的回答不清楚。 我的意思是使用 UCC25660 LLC 作为 PFC 之后的第二级。
对于 UCC28065、软启动通过 COMP 引脚控制。 这里描述了它的工作原理:

对于 LLC 控制器、UCC25660内部控制软启动。 这样做是为了避免噪声布局引起的噪声干扰另一个控制器过早退出软启动。 此处对此进行了说明:

下面是一个示例、说明了如何使用 TSET 引脚自动禁用 UCC28065、UCC25660会进入轻负载条件。

我希望这可以澄清您的问题。