This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ61460:LMQ61460AASRBRR 是否使用'展频'功能?

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405055/lmq61460-is-lmq61460aasrjrr-with-spread-spectrum-feature

器件型号:LMQ61460

工具与软件:

LMQ61460AASRJRR 是否配备了"展频"功能? 如果需要、扩展的频率范围是多少?

谢谢!

文慧

wenhui@xscapephotonics.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenhui:

    可以在 数据表的第8.3.9节中找到该值。 它应在器件的开关频率范围内进行+-2%的扩展。 还有一种以低于1.5Hz 的 频率重复的假随机模式、可生成展频波形的随机度、以减少器件的输出纹波、并帮助器件在 FM 频带及更高频率下实现更好的 EMI 性能。

    希望这对您有所帮助、

    Joshua Austria.