This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:当输入电压低于设定的电压时、是否可能损坏 LMR14030?

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404975/lmr14030-q1-is-it-possible-to-damage-lmr14030-when-input-voltage-is-below-than-set-voltage

器件型号:LMR14030-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我的客户将  LMR14030-Q1用于8V 输出电压、但他们遇到输入 电压可能仅为7V 的情况、我知道此器件可能无法正常工作、我只是想知道当输入电压(7V)低于设定的电压(8V)时、此器件是否会损坏、提前感谢!

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    当输入电压开始降至低于输出电压设定值时、器件将开始在压降模式下运行。  您可以在 数据表的第7.3.4节中详细了解此操作。 数据表中还有一些显示该现象的曲线、请参阅第6.7节中的图7-10。

    在压降模式下运行时、客户不应预计器件会损坏、但当 VIN 降至7V 时、器件将无法在输出端支持8V 电压

    谢谢!

    Joshua Austria.