请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3842 工具与软件:
您好!
在我们的一个设计中、我们计划使用 TPS3842300DRLR 电压监控器 IC。 我们的设计要求如下:
- 当 V_ORing 低于6V 时、RESET\应为低电平。
- 当 V_ORing 高于7V 时、RESET\应变为高电平。
- 我们希望 VHYS 为1V。
您能否查看随附的设计并告诉我们是否需要进行任何更改?
此致、
Apurva Agre.