This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22996:Vbias 与 VIN 之间的关系

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1405543/tps22996-vbias-vs-vin

器件型号:TPS22996

工具与软件:

在数据表中的建议运行条件下、规定输入电压必须小于 Vbias。

VIN > Vbias 的后果是什么? 即 Vbias=3.3V VIN=4V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas:

    保持 VBIAS<VIN 可能导致器件不导通、因为该器件中的电荷泵弱。

    在您的示例中、它可以打开、但 Rdson 将为高电平。  

    您无法获得数据表中所述的最佳 Rdson。

    您可以将 VIN 连接到 VBIAS。

    谢谢  

    Amrit