This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61440-Q1:自动模式 FPWM 和 PFM

Guru**** 2504465 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61440-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406371/lm61440-q1-auto-mode-fpwm-and-pfm

器件型号:LM61440-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们要检查 LM61440-Q1自动模式、FPWM 和 PFM 模式切换的阈值是多少? 是否有输出电流限制可视为开关点? 我们的 ATE 测试是否已确认该规格?

谢谢

此致!

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    FPWM 至 PFM 模式开关 取决于其负载条件和应用而变化、因为它依赖于输出电流足够低的时间来抑制通过电感器的反向电流。 您可以在 数据表的第9.4.3.2节中阅读有关此工作模式的更多信息

    由于这种"边界"取决于许多考虑因素、因此很难判断 FPWM 到 PFM 模式切换的"阈值"是多少。 实际上、您可以通过查看数据表中的效率曲线来观察近似边界。 请参阅下面的图10-5:

    从周围可以看到、绿框区域就是器件开始从 PFM 切换到 FPWM 模式的地方。 它会随输入电压变化、但如果您看一下 数据表第10.2.3节中的一些曲线 、您会发现它实际上也取决于输出电压。 还可以在一些 EVM 效率曲线中看到、 这也依赖于设定的开关频率、根据经验、我可以告诉您、电感也会影响该边界。

    希望这对您有所帮助、

    Joshua Austria.