This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:询问典型应用电路

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407659/tps5450-inquiry-about-typical-application-circuit

器件型号:TPS5450

工具与软件:

您好!

我的客户对 TPS5450的以下应用电路有一些疑问。

问题1。 如果我在输入端对 C1和 C4使用电解电容器而不是陶瓷电容器、那会是问题吗?

问题2: 如果 C1和 C4使用电解电容器、并且这些电容器的电源输入的纹波电流高于电容器的允许纹波电流、这是否会导致 TPS5450或周围元件出现问题?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    C5需要是陶瓷电容器。

    C1或 C4中至少有一个应为陶瓷电容器。

    陶瓷电容器为快速开关提供了低电感路径  

    漏电流。

    然后、如果需要、还可以使用大型电解电容器。

    RMS 纹波电流的计算方式如数据表中所示。

    您的输入电容器应该具有该电流的额定值。   

    如果输入电容器的额定纹波电流不够、它们可能会过热和/或损坏。

    谢谢