This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25981:过流>2x ILIM /短路(=快速跳闸)后、即使我们具有锁存功能、该器件也会在30µs 后尝试导通

Guru**** 2506115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390367/tps25981-after-overcurrent-2x-ilim-short-circuit-fast-trip-the-device-tries-to-switch-on-after-30-s-even-if-we-have-the-latch-function

器件型号:TPS25981

工具与软件:

电子保险丝 TPS25814LRPW 问题

 

  • 过流大于2倍 ILIM /短路(=快速跳闸)后、器件尝试在之后导通 30µs 即使我们具有锁存功能

 

            

 

  • 如果短路/过载进一步存在、则将电流限制为1.5A、该器件等待热关断–因为与 PCB 的良好连接通常无法实现这一点。 在这种情况下、输出电压具有约2.5V 而不是3.3V 的未定义值。 由于该电压错误、附加器件会显示未定义的行为。

 

 

 

如果2 x ILIM > INow > ILIM (=过流)、我们需要的是:

 

如果在一段时间内超过电流限值、电子保险丝将完全关断并禁用输出电压、直到开始新的下电上电(Vin 关闭和开启)。

是否有电子保险丝可在 Ilimit 大约1.5A 和 Vin=3.3V 时实现该功能?

 

 

此致

Andreas

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    您能否确认我是否正确理解您。  

    条件:您看到电路板上的器件由于短路电流而正在执行快速跳闸、然后在30us 后、它以限流模式重新启动、此时  器件将电流限制为1.5A 且不执行 TSD。

    您的要求:您希望器件在上述条件下重新启动时、断路器具有定期的过流响应。

    我是否正确理解您?

    当发生输出短路或短路消失时、您如何在输出端看到2.5V 电压。 如果是、则在该限流启动期间预期的电流大小。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    启动时我们的灌电流消耗大于2xILIM (由于什么原因、可能 FPGA 有缺陷)。 然后、我们看到电流限制模式下的快速跳闸情况。

    我们想要的是、在这种情况下、器件还会完全断开 Vin 与 Vout 的连接、因为我们的 PCB 绝不会在电流限制模式下发生热关断(热连接良好)。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 的支持服务已经变得相当糟糕。  FAE 无法回答、您在论坛无法回答。 我在10天前回答了问题。

     我现在在度假、接下来的几周内无法回答任何其他问题。

    此致 Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    根据设计、器件将在 FFT 后以30us 的延迟执行此重启。 这是为了确保伪瞬变等任何问题不会导致系统停机。 在您的用例中、看起来好像发生了 FFT、由于器件上的功耗较低、器件随后无法执行 TSD。 我认为这里不会发生任何意外的器件行为。

    我在这里可以看到的唯一解决方案是使用 PG 信号从外部停止器件。 在此电流限制启动期间、PG 信号将处于低电平。  

    这种拖延是我的错误。 我对此深表歉意。  

    此致、
    Arush