主题中讨论的其他器件:TLV809、
工具与软件:
大家好、团队成员:
我们将使用 TLV809EA29DBZR IC 进行电压监测、如果电压低于2.93V、它将在200ms 延迟后生成逻辑低电平复位。 如果电压高于2.93V、RESET 信号将为高电平。
这里我们有 VDD 3.3V、仍然没有得到 RESET 高电平信号、它始终是低电平。 您能在这方面帮助我吗?
到目前为止我们尝试过的...
1.我们移除了 R27和 C64、复位为低电平
2.我们已经取代了 IC、因为输出仍然是低电平