This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV809E:TLV809EA29DBZR_支持

Guru**** 2507335 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV809, TLV803EA29EVM, TLV809E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406092/tlv809e-tlv809ea29dbzr_-support

器件型号:TLV809E
主题中讨论的其他器件:TLV809

工具与软件:

大家好、团队成员:


我们将使用 TLV809EA29DBZR IC 进行电压监测、如果电压低于2.93V、它将在200ms 延迟后生成逻辑低电平复位。  如果电压高于2.93V、RESET 信号将为高电平。
这里我们有 VDD 3.3V、仍然没有得到 RESET 高电平信号、它始终是低电平。 您能在这方面帮助我吗?

到目前为止我们尝试过的...
1.我们移除了 R27和 C64、复位为低电平
2.我们已经取代了 IC、因为输出仍然是低电平




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhaval:

    感谢您的提问。 我认为您调查此问题的步骤对我来说很有意义。 通常、我们建议在 VDD 处使用0.1 μ F 电容器、而电容器的电容大于该电容器。 如果输入过慢、这可能会影响复位输出。  如果可以解决您的问题、请将其删除并进行测试?

    如果在移除1uF 电容器后仍有问题、另一步可以将 TLV803EA29EVM 与 IC 配合使用、以查看从电路中移除 TLV809后是否仍有问题继续。 我想查看与门输入 引脚拉取的电流是否高于建议的电流电平。

     请在下面的中查找显示 TLV809复位输出电流为5 mA 的建议操作条件。  

      

    此致!

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

    感谢您的响应...如果1uf 电容产生问题、则 RESET 信号将需要更多时间才能变为高电平、此处复位时没有任何活动指示 IC 引脚排列存在某些问题。

    您能否检查并确认 SOT 23封装是否具有不同的引脚输出? 数据表中有一些错误? 因为当我们旋转 IC 并安装在电路板上时、它会开始工作、并且我们将 RESET 置为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhaval:

    您能告诉我您的器件标识是什么吗? 比如、您能告诉我在 IC 上面写入了什么内容吗?  此外、您是否还可以 在旋转 IC 时提供一张显示您的连接的图片?

    我只是想了解你的问题、以便我可以向我的团队核实。  

    此致!  

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

    IC 的到标记为929A。 图1.  旋转 IC 后的原始图片和图片2

    1.  


    2.  

    标记现在位于底部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhaval、感谢您提供有关您的咨询的更多信息。 而导致这些引脚不会正确定位在焊盘上。 我想看看旋转是什么意思。

    再次感谢您提供图像。 根据我的理解、在第二张图片中、您颠倒了 IC。 就像您说的顶部标记(929A 位于底部)。  

    我还检查了您的 IC (929A)、它与数据表匹配。 更多有关 机械、封装和可订购信息的信息、请参阅数据表第13节。

    如果您看一下提供的第一张图片、点会显示 Pin1 (Reset Pin)似乎未位于正确的位置。 请在下面找到我的亮点。

    看起来以某种方式将占用空间映射到您的应用中。 我认为您是在上述配置中将复位引脚接地。  

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

    我对您的意见不满意、此点不适用于此 IC、此点适用于 U8 IC。 我们的标识似乎是正确的。

    我们遵循第6节 DBZR 引脚排列和贴图、请确认同一封装 IC 有两种不同的引脚排列。 这在数据表中是正确的。

    检查表12-1根据此表、我们的器件是 TLV809EA29DBZR、引脚1为复位、引脚2为 GND、引脚3为 VDD 。您可以看到、我们的原理图遵循相同的连接和贴图、根据连接、IC 仍不按预期工作、当我们按照我们的预期翻转 IC 时、开始工作。

    IC 好像有  TLV809EA29DBZR 器件型号标记、但它的工作方式与  TLV809EA29DBZ 器件类似。

    我认为订购表12-1中的一些问题 R 还表示卷带包装。 数据表中的封装信息还以卷带包装形式指示"R"、

    实际器件型号为  TLV809EA29 R DBZ R 、但数据表中未提供该型号。

    我希望您能理解它。








  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhaval:  

    很抱歉响应延迟! 因为美国劳动节、我们周一休息。 感谢您澄清、点属于 U8封装。 从上图中可以看出、它看起来是属于 TLV809的。  

    您能告诉我、它以这种方式运行的单位有多少个吗? 为了获得所需的复位行为、只需要翻转一个单元吗?  

    似乎有2个原因可能导致您的查询内部封装问题或布局问题。 为了给您提供更好的支持、我们需要消除布局问题选项。   如果您仍然在 EVM 上看到此问题、是否可以让 TLV803EA29EVM 进行测试? 我想确认我们仍然需要将 IC 翻转过来。 这样我们就可以证明它在单元上

    在您使用 EVM 进行测试时、我可以同时与我们的后端团队进行确认。  

    此致!

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Silla:


    感谢您的响应、原理图中使用的器件和接收到的器件似乎有所不同、因为我们必须翻转 IC 并再次安装。

    您可以查看下图、了解问题所在。 TI 是否具有我们在原理图中使用的器件、同样需要20个样片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhaval:  

    感谢您澄清您使用 R 引脚排列选项设计了您的布局。  目前、我们尚未发布 TLV809E 的 R 引脚排列选项。 这就是它未包含在产品说明书上的原因。  

    我将联系 TI 代表与您联系以了解后续步骤。   

    此致、

    Sila.