This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70840-Q1:关于分流电阻器

Guru**** 2507185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM70840-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408969/lm70840-q1-regarding-shunt-resistor

器件型号:LM70840-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我们计划在产品中使用 LM70840-Q1降压转换器。 我们可以查询设计中建议使用的分流电阻器(Rs)。 如果我们不想使用检测功能、有哪些 ISNS+和 Vout 引脚建议? 如果我们不需要检测功能、我们是否可以将 ISNS+连接到 GND、并将 Vout 连接到输出电压?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    分流电阻器用于设置电流限值。 如果没有检测电阻、则可能会在输出端发生短路时出现灾难性故障。  

    如果不需要检测功能、您可以将 ISNS+和 VOUT 短接到输出。