工具与软件:
我使用 TPS536C7制造了一个原型板并正在对其进行测试、但没有输出。(0V)
您能给我一个解决方案吗?
此功率级不是一款 TI 产品。
〇The 引脚上的 Δ V 电压如下:
VCC3.3V、VIN:12V、VREF:1.500V、Tsen:0.797V、PWM:大约 1.59V (恒定)、ACSP:大约 2.5V
〇Error FUSION DESIGN 中显示的状态:

如果您有任何其他必要的信息、请告诉我。
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我使用 TPS536C7制造了一个原型板并正在对其进行测试、但没有输出。(0V)
您能给我一个解决方案吗?
此功率级不是一款 TI 产品。
〇The 引脚上的 Δ V 电压如下:
VCC3.3V、VIN:12V、VREF:1.500V、Tsen:0.797V、PWM:大约 1.59V (恒定)、ACSP:大约 2.5V
〇Error FUSION DESIGN 中显示的状态:

如果您有任何其他必要的信息、请告诉我。
此致。
您好!
如果输出显示0V、请再次检查它是否未短接至 GND。
首次启用调节时、VOUT GUI 中报告的 UV 故障和 PH_ERR 建议功率级出现问题。
在发生该故障时、您能否在功率级捕获 PWM、VSW、TSEN 和 CSP 的波形? 您可能需要在 TSEN、CSP 或第一个 PWM 上升沿触发以捕捉故障。 这将提供有关到底出了什么问题的更多信息。
此致、
Troy
嗨、Troy。
感谢您的答复。
首先、我检查了 Vout 和 GND 短路、
并且它并未短接。
第二、我捕获了 PWM、TSEN 和 CSP 的波形。
没有 VSW、所以我没有接受。
此外、因为我们不知道故障何时发生、
而是在电源和 Vin 开启后触发 CSP。
我连接了波形。
Ch1:CSP、Ch2:PWM、Ch3:Tsen。
第二个图像是器件的放大波形、其中 PWN 信号被视为输出。
PWM 信号的输出约为220us、然后固定在约1.5V。
您能确认吗?


此致。
嗨、Troy
感谢您的答复。
打扰一下、我再问一个问题。
在 PWM 波形中观察到以下点。
它设置为两相(PWM1和2使用引脚)、而其他 PWM (PWM3~12)被禁用。
・尽管 没有输出,但高水平的时期很短。
・在 PWM1和2重叠时有一段时间
・PWM1 2脉冲和 PWM2 3脉冲存在一段交替输出周期。
我觉得很奇怪。
35Ω 电阻器连接到输出端。 功率级的电流能力不是问题。
此行为是否由控制器设置引起?
如果是、您能告诉我如何改进吗?
Ch1:PWM1、Ch2:PWM2


此致。
嗨、Troy。
感谢您的答复。
・我已禁用 Pahse 切换功能。
・将 tblank 设置为30ns。
我附加了配置文件。
很抱歉、您能检查一下吗?