工具与软件:
嗨、团队:
DGATE 引脚的开关速度似乎比 HGATE 引脚的开关速度快得多。 为什么 DGATE 引脚和 HGATE 引脚的开关速度存在差异?
此致、
山本俊介
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
DGATE 引脚的开关速度似乎比 HGATE 引脚的开关速度快得多。 为什么 DGATE 引脚和 HGATE 引脚的开关速度存在差异?
此致、
山本俊介
尊敬的 Shunsuke:
DGATE 用于防止反向电流和反极性。 如果电源轨上出现任何噪声、DGATE 需要关断以阻止和反向电流流动。 交流叠加信号就是其中一种情况。 因此、DGATE 在应用中会受到更多开关场景的影响、因此保持其延迟和更快的开关非常重要。 接下来、当 DGATE 关断时、正向电流仍可以从体二极管流出、为了减少热量、需要加快开关速度。
另一方面、HGATE 不会遇到很快的开关故障。 此外、HGATE 用于浪涌电流阻断、因此其栅极驱动强度较弱。
此致、
Shiven Dhir
尊敬的 Shiven:
感谢您的答复。 我了解 DGATE 引脚和 HGATE 引脚的作用。 我可以再次向您提问吗? 我的客户一直在考虑将机械继电器替代为理想二极管、但他担心理想二极管是否能够真正抑制启动期间的浪涌电流。 我的客户尚未决定要使用哪种 FET。 输入和输出的要求如下。 您能帮助我找到适合 LM74912-Q1的 FET 吗?
输入电压:12V 或24V
输出电流:20A
浪涌电流:100A
此致、
山本俊介
尊敬的 Shunshuke:
理想二极管可通过控制输出电压压摆率来抑制浪涌电流。 在发生这种情况时、FET 会承受应力、必须相应地进行缩放。 此应力因系统而异。 我们提供了一个浪涌 SOA 计算器、可以帮助您进行设计。
FET-INRUSH-SOA-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com
我们在数据表中还提供了 FET 选择指南。
此致、
Shiven Dhir