This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740-Q1:UCC28740QDRQ1的工作温度范围

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410494/ucc28740-q1-operating-temperature-range-of-ucc28740qdrq1

器件型号:UCC28740-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我们计划使用此部件 UCC28740QDRQ1  其中一个反激式转换器应用、该应用必须在-55°C 至125°C 的温度范围内运行。 数据表提供了-55°C 至+150°C 的绝对最大温度范围、但建议的工作温度为-40°C 至+125°C。 您能告诉我们该器件是否具有 -55°C 至125°C 的测试结果吗? 如果没有、请告诉我们您的路线图上是否有任何计划来测试此器件以获得宽温度范围。 或者是否有可能根据申请对该零件进行筛选。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

     UCC28740-Q1  建议 Tj 为-40C<Tj<125C、可用数据在该范围内。 超出此范围的数据不可用。 Tj 的最大绝对值在发生损坏前设置了限值。 我没有计划在这个温度范围内测试此器件。

    谢谢你