This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552872-Q1:与功能安全相关

Guru**** 2505495 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552872-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409434/tps552872-q1-functional-safety-related

器件型号:TPS552872-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

当我们使用 TPS552872-Q1执行功能安全相关功能时、需要进行一些额外的分析、以确定芯片的内部或外设电路中是否存在某些失效模式、这些失效模式会同时导致 OUT 电压调节过压和 OVP 不工作。

 

详细介绍关于内部设计:

用于电压调节的基准电压和用于过压保护的基准电压是否独立?

是否存在同时导致过压并使过压保护失效的内部共因失效

 

关于外围电路

从引脚 FMA 结果中我们可以看到某种失效模式可能会导致器件损坏。 我们需要知道这种情况下是否会出现输出过压?

是否存在可能同时导致过压并使过压保护失效的外围电路共因失效

此致

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的咨询。

    我会研究这个问题、并在今天稍后时间回复你。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bryce、希望能尽快收到您的反馈!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    很抱歉、请查看下面的回复。

    1.关于内部设计:

    (1)用于电压调节的基准电压和用于过压保护的基准电压是否独立?

    ->不是独立的。 基准电压均来自内部带隙。

    是否存在同时导致过压并使过压保护失效的内部共因失效

     ->当内部带隙发生故障时,两个基准电压都无效。

    2.关于外围电路

    从引脚 FMA 结果中我们可以看到某种失效模式可能会导致器件损坏。 我们需要知道这种情况下是否会出现输出过压?

    ->需要逐一分析、并非所有情况都会导致输出过压。

    是否存在可能同时导致过压并使过压保护失效的外围电路共因失效

    ->当 VCC 不稳定时,内部基准也会失效,可能发生这种情况。

    BRS、

    布莱斯